This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:LVDS 问题

Guru**** 2583035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619995/linux-am5728-lvds-issue

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DS90C387

工具/软件:Linux

我将 AM5728与 DS90C387配合使用、采用单路至双路 LVDS 设置、但我们无法在显示屏上显示任何内容(甚至不能显示扰频图像)。 我们的显示时钟频率为74MHz、我们已将 RGB 时钟频率正确配置为148MHz (DS90C387分离该时钟)。 HSYNC、VSYNC 和 DE 似乎有一个预期的1/2周期-想知道如何调整这些信号的时序参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 RGB 时钟频率设置为74MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我这么做、DS90C387会将时钟分频到37MHz、这太低了。 我需要保持148MHz RGB 频率、同时独立更改 Hsync 和 Vsync 时序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 Linux、但我不知道内核版本是什么。 我们有一家外部软件公司在进行软件构建、最终将使用 Android。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么您必须联系他们。 显示参数在器件树中配置、可能它们的时序错误(使用148MHz 像素时钟来计算它们)。