请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: DS90C387
工具/软件:Linux
我将 AM5728与 DS90C387配合使用、采用单路至双路 LVDS 设置、但我们无法在显示屏上显示任何内容(甚至不能显示扰频图像)。 我们的显示时钟频率为74MHz、我们已将 RGB 时钟频率正确配置为148MHz (DS90C387分离该时钟)。 HSYNC、VSYNC 和 DE 似乎有一个预期的1/2周期-想知道如何调整这些信号的时序参数?