请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138工具/软件:Linux
大家好、我已经按照步骤对 SD 卡进行分区、并加载预构建映像以在 OMAPl138 LCDK 上引导 Linux。
以下是引导时出现的错误:
U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 18:22:04)
尝试从 NAND 引导
U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 18:22:04 -0400)
I2C:就绪
DRAM:128 mib
警告:未启用缓存
NAND:512 MiB
MMC:DaVinci:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境
IN:串行
OUT:串行
ERR:串行
读取的 MAC 地址无效。
NET:DaVinci-EMAC
警告:使用随机 MAC 地址的达芬奇-EMAC (eth0)- 4a:C3:25:2e:6B:57
按任意键停止自动引导:0
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!