This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:无法在 OMAP-L138 LCDK 上的 SDK4.0.0.4中引导预编译 Linux

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625229/linux-not-able-to-boot-pre-build-linux-in-sdk4-0-0-4-on-omap-l138-lcdk

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

大家好、我已经按照步骤对 SD 卡进行分区、并加载预构建映像以在 OMAPl138 LCDK 上引导 Linux。

(跟在以下的设置:  )

以下是引导时出现的错误:

U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 18:22:04)
尝试从 NAND 引导


U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 18:22:04 -0400)

I2C:就绪
DRAM:128 mib
警告:未启用缓存
NAND:512 MiB
MMC:DaVinci:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境

IN:串行
OUT:串行
ERR:串行
读取的 MAC 地址无效。
NET:DaVinci-EMAC
警告:使用随机 MAC 地址的达芬奇-EMAC (eth0)- 4a:C3:25:2e:6B:57

按任意键停止自动引导:0
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入 SD 卡后,它可以正常工作;)
    抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    感谢您分享解决方案。

    此致、
    帕维尔