This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:什么类型的调试器件?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634511/ccs-tda3-what-type-of-debug-device

器件型号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事:
现在、我们估算视频系统迁移到 Jacinto TDA35XXABFQ1芯片(DM505M)并希望测试性能。
我们使用 Spectrum Digital 入门套件15x15 TDA3x ES1.0 GP (EVMTDA3G-01-40-00 01NOV16 703754-1101修订版 A)。
我们在以下位置工作的软件:CCS7、processor_sdk_vision_03_00_00_00、starterware_01_06_00_16。
首先、我想让系统成为基于2个 Cortex-M4 IPU 的软件的一部分。

我在项目中使用:

https://drive.google.com/open?id=0B6z9_h_7O-MpMGlQRTY1aDdzR3M

只有一个 Cortex-M4、所有其他 CPU 都被旁路掉。

CCS 在闭会期间将调试器件更改为 xds100v2 USB 调试探针/Cortex_M4_IPU1_C0

这种情况是否正确?

为什么 IcePick_D 变体不是这样?

在下一个多处理器项目中、我应该使用哪一个?

此致
Alex Norokh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    通常、您应该选择运行软件的内核。 在 IPU1_C0的情况下、您已在启动选项中配置为在目标连接时连接到内核、因此这也是合理的。 对于多核调试、应从主内核开始、然后 CCS 将切换到目标连接的其他内核、以便在那里调试其代码。

    谢谢
    Alex