器件型号:TDA3
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的同事:
现在、我们估算视频系统迁移到 Jacinto TDA35XXABFQ1芯片(DM505M)并希望测试性能。
我们使用 Spectrum Digital 入门套件15x15 TDA3x ES1.0 GP (EVMTDA3G-01-40-00 01NOV16 703754-1101修订版 A)。
我们在以下位置工作的软件:CCS7、processor_sdk_vision_03_00_00_00、starterware_01_06_00_16。
首先、我想让系统成为基于2个 Cortex-M4 IPU 的软件的一部分。
我在项目中使用:
https://drive.google.com/open?id=0B6z9_h_7O-MpMGlQRTY1aDdzR3M
只有一个 Cortex-M4、所有其他 CPU 都被旁路掉。
CCS 在闭会期间将调试器件更改为 xds100v2 USB 调试探针/Cortex_M4_IPU1_C0
这种情况是否正确?
为什么 IcePick_D 变体不是这样?
在下一个多处理器项目中、我应该使用哪一个?
此致
Alex Norokh