This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAPL138B-EP:EMDA 的中断不会触发到操作系统

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619172/rtos-omapl138b-ep-interrupt-of-emda-is-not-trigger-to-os

器件型号:OMAPL138B-EP

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用 EDMA 在 OMAP L138处理器上开发应用、我的操作系统是 SYS/BIOS 6.45。 我遇到 EDMA 中断触发的问题、当它运行时、中断发生大约20-30次、然后没有发生中断。 我已经检查了 EDMA 和 McASP 的 IPR 寄存器并且标志被置位、但是操作系统不调用来处理这个中断的函数。 我不知道为什么。 这个问题通常不会发生、当我运行应用程序时、会发生50%的时间、您能解释一下我的问题。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tungluu、

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t 没有足够的信息来帮助您。

    您使用的基准软件是什么? 您使用的硬件是什么? 如何设置代码? 系统中正在运行多少个线程/任务? 您使用哪个 HWI 来触发传输。

    我们在 Processor SDK RTOS 中提供了基于 MCASP EDMA 的示例、这是我们当前支持的此器件基线软件。 您能否将其用作您的起点。

    此致、
    Rahul

    PS:选中此项 可为我们提供回答您的问题所需的所有信息

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我已经解决了我的问题、我已更改为差分板、它运行成功。 我认为这个问题是由电路板引起的、但我还没有找到原因。 谢谢你。