请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP 工具/软件:TI-RTOS
我正在使用 EDMA 在 OMAP L138处理器上开发应用、我的操作系统是 SYS/BIOS 6.45。 我遇到 EDMA 中断触发的问题、当它运行时、中断发生大约20-30次、然后没有发生中断。 我已经检查了 EDMA 和 McASP 的 IPR 寄存器并且标志被置位、但是操作系统不调用来处理这个中断的函数。 我不知道为什么。 这个问题通常不会发生、当我运行应用程序时、会发生50%的时间、您能解释一下我的问题。 非常感谢!