请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6747 您好!
我的客户正在使用 C6747。
他们的问题与下面的 E2E 相同。
e2e.ti.com/.../305054
RESETOUT 被释放以便 RBL 访问 SPI 闪存后、它是否正常?
此致、
Miyashiro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在使用 C6747。
他们的问题与下面的 E2E 相同。
e2e.ti.com/.../305054
RESETOUT 被释放以便 RBL 访问 SPI 闪存后、它是否正常?
此致、
Miyashiro
Miyashiro-san、
我在文档中找不到 SPI0_SCS[0]或 SPI1_SCS[0]在 RESETOUT 被置为无效(变为高电平)前将保持高电平的位置、但数据表确实显示"除了 RESETOUT 在复位序列中保持有效之外、所有引脚都是三态的"。 请参阅6.4.1上电复位(POR)。
因此、在引脚从三态释放(RESETOUT 释放后)之前、引导加载程序无法尝试访问任何存储器器件。
RESETOUT 将一直有效、直到器件完成其复位序列的执行。 数据表中的表6-1指定了6169个 OSCIN 周期、在12MHz 和30MHz 之间的 OSCIN 周期介于206uS 和514uS 之间。
您能否仅测量 RESETOUT 和 SPI0_SCS[0]或 SPI1_SCS[0]变为低电平之间的时间来验证这一点?
希望这对您有所帮助、
标记