This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:有关 SPI 闪存访问的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622712/tms320c6747-question-about-access-to-spi-flash

器件型号:TMS320C6747

您好!

我的客户正在使用 C6747。
他们的问题与下面的 E2E 相同。
e2e.ti.com/.../305054

RESETOUT 被释放以便 RBL 访问 SPI 闪存后、它是否正常?

此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、
    Miyashiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyashiro-san、

    我在文档中找不到 SPI0_SCS[0]或 SPI1_SCS[0]在 RESETOUT 被置为无效(变为高电平)前将保持高电平的位置、但数据表确实显示"除了 RESETOUT 在复位序列中保持有效之外、所有引脚都是三态的"。 请参阅6.4.1上电复位(POR)。

    因此、在引脚从三态释放(RESETOUT 释放后)之前、引导加载程序无法尝试访问任何存储器器件。

    RESETOUT 将一直有效、直到器件完成其复位序列的执行。 数据表中的表6-1指定了6169个 OSCIN 周期、在12MHz 和30MHz 之间的 OSCIN 周期介于206uS 和514uS 之间。

    您能否仅测量 RESETOUT 和 SPI0_SCS[0]或 SPI1_SCS[0]变为低电平之间的时间来验证这一点?

    希望这对您有所帮助、
    标记