This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:将 nRESETIN_OUT 配置为仅输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627181/am3352-configuring-nresetin_out-as-output-only

您好!尊敬的:

    我正在为我的项目选择 AM3552 SitaraTm处理器,数据表显示“将 nRESETIN_OUT 作为双向复位信号实施时必须小心。  建议将该信号仅用作输入或仅用作输出。”但我不知道如何  配置为输出或输入,如果 应用程序只使用引脚作为输出,我们如何 配置 一些 寄存器? 我们使用 Linux SDK。 您能给我一些 关于配置   nRESETIN_OUT 的寄存器的建议吗?

非常感谢。

您的  

TXB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐宝图、您好

    通过 www.ti.com/.../sprs717j.pdf ,nRESETIN_OUT 没有方向设置。 在复位时、该引脚将用作输出、而在其他时候、它将用作输入。 您可以使外部电路仅使用此引脚的输出状态、即在 SoC 热复位时使用此引脚复位外部器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了,非常感谢!!!