请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!尊敬的:
我正在为我的项目选择 AM3552 Sitara处理器,数据表显示“将 nRESETIN_OUT 作为双向复位信号实施时必须小心。 建议将该信号仅用作输入或仅用作输出。”但我不知道如何 配置为输出或输入,如果 应用程序只使用引脚作为输出,我们如何 配置 一些 寄存器? 我们使用 Linux SDK。 您能给我一些 关于配置 nRESETIN_OUT 的寄存器的建议吗?
非常感谢。
您的
TXB