请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 主题中讨论的其他器件:TMDXEVMPCI
您好!
我计划购买 TMDXEVMPCI 支持板以连接 C6657 EVM 板上的 PCIe 外设(TMDSEVM6657L)。 我对 TMDXEVMPCI 支持板的 PCIe 输出有疑问。
TMDXEVMPCI 板具有4通道 PCIe 连接、当我查看电路图时 、我发现每个 Rx 和 Tx 通道实际上有两条导线。
例如:PCIe_TX0P 和 PCIe_TX0N 或 PCIe_RX0P 和 PCIe_RX0N
从我在用户手册中对 PCIe 所做的读数来看、我认为 PCIe 是串行通信接口。 那么、为什么该连接具有两条用于1个 Tx 输出信号的输出线? 我对电路图的解释是否错误? 这些差分线路吗? 这对于我的应用很重要、因为我希望通信外设提供单线输出来打开或关闭晶体管。
如果我的措辞需要澄清、或者此帖子属于其他论坛、请告知我。 此外、TMDXEVMPCI 板的链接为 :www.einfochips.com/.../
谢谢、
Joseph