This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:PCIe 串行接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619809/tms320c6657-pcie-serial-interface

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:TMDXEVMPCI

您好!

我计划购买 TMDXEVMPCI 支持板以连接 C6657 EVM 板上的 PCIe 外设(TMDSEVM6657L)。 我对 TMDXEVMPCI 支持板的 PCIe 输出有疑问。  

TMDXEVMPCI 板具有4通道 PCIe 连接、当我查看电路图时 、我发现每个 Rx 和 Tx 通道实际上有两条导线。

例如:PCIe_TX0P 和 PCIe_TX0N    或   PCIe_RX0P 和 PCIe_RX0N

从我在用户手册中对 PCIe 所做的读数来看、我认为 PCIe 是串行通信接口。 那么、为什么该连接具有两条用于1个 Tx 输出信号的输出线? 我对电路图的解释是否错误? 这些差分线路吗? 这对于我的应用很重要、因为我希望通信外设提供单线输出来打开或关闭晶体管。

如果我的措辞需要澄清、或者此帖子属于其他论坛、请告知我。 此外、TMDXEVMPCI 板的链接为 :www.einfochips.com/.../

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsvetolin Shulev、您好!

    感谢您转发此内容。

    最棒的
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    PCIe 是差分的。

    Tom