This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:ECC_STATE 的行为

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615415/omap-l138-the-behavior-of-ecc_state

器件型号:OMAP-L138

您好!

我对 OMAP-L138 NAND 控制器的 NANDFSR 寄存器中的 ECC_STATE 行为有疑问。

正确理解在将4BITECC_ADD_CALC_START 位设置为1后、
ECC_State 在短时间后变为4或更多、最终转换为0-3值?

根据快速时序、0可能从 ECC_STATE 读取、因此我提出了一个问题。


此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 OMAP-L138 TRM:
    ECC_State 0-FH ECC 校正状态、同时执行4位 ECC 地址和错误值计算
    0未检测到错误
    1h 错误无法更正(5个或更多)
    2h 错误校正完成(位8或9上的错误)。
    3h 错误校正完成(存在错误)。
    4h 保留。
    5h 计算误差数量
    6h-7h 准备错误搜索
    8h 搜索错误
    9H-BH 被保留。
    CH-FH 计算误差值

    您可以看到0x4是保留值。 有关4BITECC_ADD_CALC_START 位的说明、请参阅第20.2.5.6.6.2节4位 ECC。
    另请参阅第20.4.12节"与非闪存控制寄存器(NANDFCR)"。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复、
    不过,我不想说。

    换句话说、ECC_State 是否从0 -> 5更改为 F -> 0更改为3
    将4BITECC_ADD_CALC_START 设置为1之后?

    很抱歉我的英语很差。

    此致、
    Miyashiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我进一步检查一下、但根据 TRM、我认为情况并非如此。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    好的。
    我感谢你的合作,我正在等待你的答复。

    此致、
    Miyashiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    很抱歉让你着急。
    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、我还没有反馈。 我已经开始了内部讨论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyashiro-san、

    [引用 user="Masato Miyashiro"]是否正确理解在将4BITECC_Add_Calc_start 位设置为1后、
    ECC_State 在短时间后更改为4或更多、并最终转换为0-3值?

    是的、您的理解是正确的。

    我不知道这里的混乱是什么。 如果您看一下 TRM 运行模式、就会发现:

    请参阅 第20.2.5.6.6.2节4位 ECC:  

    和 ECC_State 定义:

    n`t 记录 ECC_State 更改的完整流程、但可以通过在等待该值在0-3之间稳定时读取 ECC_State 的值来观察到这一点。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的回答。 我明白了。
    此主题已关闭。

    此致、
    Miyashiro