This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:减小 LCD 观看区域

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619984/am3354-reducing-the-lcd-viewing-area

器件型号:AM3354

您好!

在 AM3354的定制板中-我们希望减小 LCD 的观看区域。

我们使用的是 Newhaven 显示-器件型号 e2e.ti.com/.../NHD_2D00_7.0_2D00_800480EF_2D00_ATXL_2D00_CTP.pdf

由于安装在机械外壳上的底板的两侧不均匀、我们希望减小观看区域。

因此、请告诉我如何减小 LCD 的观看区域。 下面是要移动的附加 LCD 查看区域/应与第一条绿线(从左侧)相距4毫米处空白、请参见下图。

此致

Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件? 哪个版本? 我认为这不能通过硬件来实现(调整显示时序)。 您将需要在应用软件中执行此操作、例如减小图像尺寸、但继续输出具有居中图像的显示尺寸分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    软件- SDK 03.03.04 (内核4.4.41)

    软件设置中的任何更改、如减小观看区域。 有什么用吗?

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不能在内核级完成。