This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dm388:DM388合并和 DUP 链接

Guru**** 2584145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618772/dm388-dm388-merger-and-dup-link

器件型号:DM388

您好!

在 ipnc3.9.1中的 MCFW 演示中,如何启动合并器和 DUP 链接, 这些链接的链接创建代码已存在,但我找不到任何 为合并器和 DUP 链接执行链接启动的代码。

谢谢

Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    需要某种驱动程序初始化的链接可能需要 START 命令来执行必要的操作。

    合并和 DUP 链接不需要 START 命令。

    创建这些链接后,它将等待 system_cmd_new_data (以前的链接在发送某些数据时发送此命令)命令,并且一旦收到数据,它就会开始处理该命令。

    理想情况下、链路会经历这些状态

    创建->开始->处理->停止->删除

    为简单起见,您可以将 START 命令发送到任何链接,如果该链接不需要 START 命令,它将忽略该命令并等待新数据。

    我希望这将澄清你的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    感谢您的回复和有用的回答、

    这个问题是关于 DM388中的裁剪,我有一个要求,我必须从那里裁剪,我可以使用哪个链接裁剪它,以及如何配置它。

    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    您想要裁剪什么?
    如果要裁剪原始视频帧、则可以使用分频器链接(SclrLink)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    我想裁剪 DV02或 SDOUT 的输入。 如何将标量用于裁剪,根据它只能向上和向下扩展的代码,我的要求是裁剪并仅获取中间值(例如中间大小为140x140),我是否可以使用 SwM 链接来实现这一点。

    谢谢
    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、
    很抱歉上一篇帖子、当时我不理解您的要求。
    是使用 sclrLink 无法在中裁剪图像。
    我认为应该可以使用 swmsLink。
    您可以尝试使用 SwmsLink。
    只需从用例应用程序中发送"system_sw_ms_link_cmd_set_crod_param" cmd、方法是根据您的要求使用 System_linkControl API 将结构"SwMsLink_WinInfo"正确更新为 swmsLink。
    请在本实验之后分享您的观察结果。