请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 您好!
在 ipnc3.9.1中的 MCFW 演示中,如何启动合并器和 DUP 链接, 这些链接的链接创建代码已存在,但我找不到任何 为合并器和 DUP 链接执行链接启动的代码。
谢谢
Kailash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 ipnc3.9.1中的 MCFW 演示中,如何启动合并器和 DUP 链接, 这些链接的链接创建代码已存在,但我找不到任何 为合并器和 DUP 链接执行链接启动的代码。
谢谢
Kailash
您好 Kailash、
需要某种驱动程序初始化的链接可能需要 START 命令来执行必要的操作。
合并和 DUP 链接不需要 START 命令。
创建这些链接后,它将等待 system_cmd_new_data (以前的链接在发送某些数据时发送此命令)命令,并且一旦收到数据,它就会开始处理该命令。
理想情况下、链路会经历这些状态
创建->开始->处理->停止->删除
为简单起见,您可以将 START 命令发送到任何链接,如果该链接不需要 START 命令,它将忽略该命令并等待新数据。
我希望这将澄清你的疑问。