This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我正在与 Dm368合作、超越了适用于 Linux 的 monta Vista 版本、其中来自视频源的10位并行数据单色类型会传递到中的 DM368视频。 视频在逐行模式下工作、分辨率为640 x 480、超过60fps、
我可以使用 gstreamer 抓取 avi 格式的视频、但视频会受到某些问题的影响、例如对象与覆盖重叠、 并且在录制的视频上有一些信号持续突发。 由于 VPFE 视频库非常庞大、因此我可以在可能需要关注的领域获得任何专业知识、这将是一大帮助。在计时时、Hsync 和 Vsync 都可以。
视频抓图中的图像被添加以供参考。
在这方面的任何帮助都将受到深切感谢。
尊敬的 Anuj:
感谢您的回复。
我们正在使用定制的 DM368板、其中 DSP 的输入是从引擎到电路板的10位并行数据。 从引擎到 DSP 的输入以 RAW Bayer 格式识别。
2、我们最初是在 TVP5150传感器上进行 BT656采集、观察到的视频质量都很好。 但是、引擎的变化也需要更改捕捉格式和单色捕捉。
我们正在使用的基于 TI DVSDK_dm368-EVM_4_02_00_06_setuplinux 的 RidgeRun SDK。
4.用于视频捕捉的管道:
gst-launch -e -v v4l2src always-copy=false input-src=fpga care-area=50、40@640x480! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、帧速率= 60/1、宽度= 640、高度= 480'! leaky=1队列 leaky=1! 太棒了! dmaiperf print-arm-load=true !dmaiaccel !dmaienc_h264编码 preset=2 ratecontrol =2 targetbitrate=1500000! 太棒了! 救世主! filesink location=/media/sd/video.avi sync-false enable-last-buffer=false
请提供可能的挖掘区域、以提高视频质量。
此致、
Rohit Gupta
您好、Rohit、
3.在 PSP/Linux-driver-example-psp03.01.01.38/imp-prev-RSZ/DM365中提供了一些工具来捕获原始视频。 请通过 readme.txt 获取相同路径的更多信息。
需要帮助
我刚刚在 DRDO over TMS320DM368 EVM 板上开始了我的项目。
自过去10天以来、我一直在尝试它、但无法启动它。
我对 DVSDK 安装过程有疑问。 是否必须在/usr/local/dvsdk 中安装它?
任何人都请为此提供帮助...我们自过去20 天以来一直在尝试使用 TMS320DM368 EVM 板,但仍然没有成功。 在 minicom 上运行./setup.sh 后,我们没有得到任何东西。 除非我们收到 u-boot 提示符,否则我们无法执行任何操作。
成功获得此 u-boot 提示符的任何人都请提供帮助。
您好、Asmita、
我建议您打开此帖子的新主题、以便让专家注意。
是的、我想知道您使用的是什么软件?DVSDK 或 IPNC RDK? 您能否发布包含这些详细信息的新主题?
感谢你的答复。 我肯定会打开一个新的线程。
我正在使用我已下载的 DVSDK 软件
![]() |
DVSDK_dm368-EVM_4_02_00_06_setuplinux | TMS320DM368 DVSDK 4.02安装程序 |
在 Ubuntu 10.04上
我的板是 TMS320DM368 EVM。
我遵循了快速入门指南和软件开发指南。 我仍然无法获得 u-boot 提示符。
请建议。