This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:TMS320DM368

Guru**** 2543030 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630498/linux-tms320dm368-tms320dm368

器件型号:TMS320DM368
Thread 中讨论的其他器件:TVP5150

工具/软件:Linux

您好!

我正在与 Dm368合作、超越了适用于 Linux 的 monta Vista 版本、其中来自视频源的10位并行数据单色类型会传递到中的 DM368视频。 视频在逐行模式下工作、分辨率为640 x 480、超过60fps、

我可以使用 gstreamer 抓取 avi 格式的视频、但视频会受到某些问题的影响、例如对象与覆盖重叠、 并且在录制的视频上有一些信号持续突发。 由于 VPFE 视频库非常庞大、因此我可以在可能需要关注的领域获得任何专业知识、这将是一大帮助。在计时时、Hsync 和 Vsync 都可以。

视频抓图中的图像被添加以供参考。

在这方面的任何帮助都将受到深切感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能澄清以下几点。

    1.使用哪种摄像头传感器? 它是新集成到 DM368还是默认硬件的一部分?

    2.您是否尝试过任何其他摄像头传感器? 如果是、您的观察结果是什么?

    使用的是哪款 TI SDK?

    4.提供用于抓取 AVI 格式视频的 gstreamer 流水线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:
    感谢您的回复。

    我们正在使用定制的 DM368板、其中 DSP 的输入是从引擎到电路板的10位并行数据。 从引擎到 DSP 的输入以 RAW Bayer 格式识别。

    2、我们最初是在 TVP5150传感器上进行 BT656采集、观察到的视频质量都很好。 但是、引擎的变化也需要更改捕捉格式和单色捕捉。

    我们正在使用的基于 TI DVSDK_dm368-EVM_4_02_00_06_setuplinux 的 RidgeRun SDK。

    4.用于视频捕捉的管道:
    gst-launch -e -v v4l2src always-copy=false input-src=fpga care-area=50、40@640x480! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、帧速率= 60/1、宽度= 640、高度= 480'! leaky=1队列 leaky=1! 太棒了! dmaiperf print-arm-load=true !dmaiaccel !dmaienc_h264编码 preset=2 ratecontrol =2 targetbitrate=1500000! 太棒了! 救世主! filesink location=/media/sd/video.avi sync-false enable-last-buffer=false


    请提供可能的挖掘区域、以提高视频质量。



    此致、
    Rohit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    在分析您的输入后、我可能怀疑摄像头传感器存在某种饱和。 请尝试以下操作以符合要求。
    1.尝试在捕获后转储视频。
    gst-launch -e -v v4l2src always-copy=false input-src=fpga care-area=50、40@640x480! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、帧速率= 60/1、宽度= 640、高度= 480'! filesink location=/media/sd/rawvideo sync-false enable-last-buffer=false
    2.尝试将摄像头传感器朝向纯黑色或白色表面、并检查输出。

    3.在 PSP/Linux-driver-example-psp03.01.01.38/imp-prev-RSZ/DM365中提供了一些工具来捕获原始视频。 请通过 readme.txt 获取相同路径的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要帮助

    我刚刚在 DRDO over TMS320DM368 EVM 板上开始了我的项目。

    自过去10天以来、我一直在尝试它、但无法启动它。

    我对 DVSDK 安装过程有疑问。 是否必须在/usr/local/dvsdk 中安装它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都请为此提供帮助...我们自过去20 天以来一直在尝试使用 TMS320DM368 EVM 板,但仍然没有成功。 在 minicom 上运行./setup.sh 后,我们没有得到任何东西。 除非我们收到 u-boot 提示符,否则我们无法执行任何操作。

    成功获得此 u-boot 提示符的任何人都请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asmita、

    我建议您打开此帖子的新主题、以便让专家注意。

    是的、我想知道您使用的是什么软件?DVSDK 或 IPNC RDK? 您能否发布包含这些详细信息的新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我肯定会打开一个新的线程。

    我正在使用我已下载的 DVSDK 软件  

     
    No Login DVSDK_dm368-EVM_4_02_00_06_setuplinux TMS320DM368 DVSDK 4.02安装程序

      来自 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dvsdk/DVSDK_4_00/4_02_00_06/index_FDS.html  

    在 Ubuntu 10.04上

    我的板是 TMS320DM368 EVM。

    我遵循了快速入门指南和软件开发指南。 我仍然无法获得 u-boot 提示符。  

    请建议。