This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAPL138B-EP:NANDWriter_ARM 或 NANDWriter_DSP 项目链接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626911/ccs-omapl138b-ep-nandwriter_arm-or-nandwriter_dsp-project-link

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

我可以从何处获取以下文件链接

  • CCS 方法
  1. 在加载 GEL 文件的情况下连接到 ARM 或 DSP、这将自动初始化 DDR
  2. 打开(CCS3)或导入(CCS4、CCS5) NANDWriter_ARM 或 NANDWriter_DSP 项目
  3. 将 nandwriter.c 中的#define "NANDWIDTH_8"修改为"#define NANDWIDTH_16"
  4. 重新构建并运行代码

在哪里可以获得  NANDWriter_ARM 或 NANDWriter_DSP 项目   

是否有链接?