请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP 主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
工具/软件:Code Composer Studio
我可以从何处获取以下文件链接
- CCS 方法
- 在加载 GEL 文件的情况下连接到 ARM 或 DSP、这将自动初始化 DDR
- 打开(CCS3)或导入(CCS4、CCS5) NANDWriter_ARM 或 NANDWriter_DSP 项目
- 将 nandwriter.c 中的#define "NANDWIDTH_8"修改为"#define NANDWIDTH_16"
- 重新构建并运行代码
在哪里可以获得 NANDWriter_ARM 或 NANDWriter_DSP 项目
是否有链接?