This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:是否可以使用 DDR2存储器?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618678/dm3730-is-it-possible-to-use-ddr2-memory

器件型号:DM3730

您好!

我需要有关 DM3730CUS 处理器 DRAM 存储器的一些帮助。  我想知道 DM3730CUS 是否可以使用 DDR2存储器?  原因是4Gb x 32的 DDR1存储器很难找到,而且 DDR1快速衰减。

如果 DDR2是可接受的、我们是否需要考虑任何独特的设计注意事项?

谢谢!

Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    DM3730的 LPDDR 接口设计用于兼容任何具有匹配尺寸的 LPDDR 器件、并符合时钟频率高达200MHz 的 JEDEC LPDDR-266规范。 但并不正式支持 DDR2存储器。 有关支持的内存和可用供应商的更多详细信息、请参阅以下位置的内存供应商选择指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Memory_Vendor_Selection_Guide
    和 AM/DM37xx 数据表第6.4.2节的内容、位于:
    www.ti.com/.../dm3730.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    好的、感谢您的回答。 确切地说、虽然数据表中没有说明 LPDDR2支持、但只要我们能够满足所有这些要求、DM3730就会与存储器兼容?