This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3x:后视全景用底座

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01005, TIDA-00421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633819/tda3x-rear-view-panorama-usecase

主题中讨论的其他器件:TIDA-01005TIDA-00421

你(们)好

我们正在尝试在 Vision SDK 3.0中启用和使用3摄像头后视全景用例。

已启用用例并构建应用程序  

processor_sdk_vision_03_00_00_00/vision_sdk/apps/configs/tda3xx_evm_BIOS_all/uC_cfg.mk

运行用例。 出现以下断言:


[IPU1-0]后视全景用例
[IPU1-0]--------------
[IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+立体声(DSPx、EVEx)+图像转换(DSP1)+接缝检测(DSP2)+拼接(DSP1)+显示(HDMI)(TDA3X)
[IPU1-0] 2:用于立体声(DSPx、EVEx)+图像转换(DSP1)+地震检测(DSP2)+拼接(DSP1)+解剖)的手动 RSVP LDC LUT 生成
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 28.771579 s:
[IPU1-0] 28.771640 s:链:从 MMC/SD 开始读取 LDC 查找表
[IPU1-0] 28.793936 s:立体声_media:正在读取立体声输入的 LDC LUT ...
[IPU1-0] 28.805740 s:IMAGETRANSFORM_MEDIA:正在读取立体声输入的 LDC LUT ...
[IPU1-0] 28.863020 s:ISSCAPTURE:正在创建!!!
[IPU1-0] 29.146861 s:ISSCAPTURE:创建完成!!!
[IPU1-0] 29.147074 s:ISSM2MISP:正在创建!!!
[IPU1-0] 29.762063 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 48 (48)
[IPU1-0] 29.762185 s:utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 48 (0x63304800)
[IPU1-0] 29.774903 s:ISSM2MISP:创建完成!!!
[IPU1-0] 29.775147 s:算法:正在创建(algId = 3)!!!
[IPU1-0] 29.801897 s:算法:创建完成(algId = 3)!!!
[IPU1-0] 29.802781 s:选择:OUT QUE0:OUT CH0:IN CH3:1280 x 720、间距=(1280、1280)
[IPU1-0] 29.803025 s:选择:OUT QUE0:OUT CH0:IN CH2:1280 x 720、间距=(1280、1280)
[IPU1-0] 29.803147 s:选择:OUT QUE0:OUT CH1:IN CH1:1280 x 720、间距=(1280、1280)
[IPU1-0] 29.803635 s:算法:正在创建(algId = 7)!!!
[IPU1-0] 30.381473 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 49 (49)
[IPU1-0] 30.381595 s:utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 49 (0x63304820)
[IPU1-0] 30.383608 s:算法:创建完成(algId = 7)!!!
[IPU1-0] 30.384432 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 30.384706 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[EVE1 ] 30.385103 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[EVE1 ] 30.386048 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[EVE1 ] 30.386536 s:算法:正在创建(algId = 6)!!!
[EVE1 ] 30.442841 s:算法:创建完成(algId = 6)!!!
[EVE1 ] 30.443359 s:算法:正在创建(algId = 7)!!!
[EVE1 ] 30.499481 s:算法:创建完成(algId = 7)!!!
[EVE1 ] 30.500030 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[EVE1 ] 30.500457 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 30.500793 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 30.501860 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 30.502440 s:IPC_OUT_1:正在创建!!!
[IPU1-0] 30.502714 s:IPC_OUT_1:创建完成!!!
[IPU1-0] 30.524583 s:IPC_IN_1:正在创建!!!
[IPU1-0] 30.525468 s:IPC_IN_1:创建完成!!!
[IPU1-0] 30.52651 s:选择:OUT QUE0:OUT CH0:IN CH1:1280 x 720、间距=(1280、1280)
[IPU1-0] 30.525895 s:选择:OUT QUE0:OUT CH0:IN CH0:1280 x 720、间距=(1280、1280)
[IPU1-0] 30.526962 s:算法:正在创建(algId = 7)!!!
[IPU1-0] 31.141828 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 50 (50)
[IPU1-0] 31.141920 s:utils:DMA:1中的0:分配的参数= 50 (0x63304840)
[IPU1-0] 31.145305 s:m2mdrv/src/vpsdrv_m2mIntfApi.c @第1629行:
[IPU1-0] 31.145427 s:无法打开内核0!
[IPU1-0] 31.146068 s:ALG_DEWARP:CH3:FVID2创建失败!!!
[IPU1-0] 31.146190 s:Assertion @ Line:336 in dewarp/dewarp_algPlugin.c:system_link_status_sok == status:failed!!
[IPU1-0] 31.146708 s:Assertion @ Line:336 in dewarp/dewarp_algPlugin.c:system_link_status_sok == status:failed!!
[DSP1 ] 30.502897 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[DSP1 ] 30.503263 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[DSP1 ] 30.50335s:算法:正在创建(algId = 10)!!!
[DSP1] 30.524248 s:算法:创建完成(algId = 10)!!!
[DSP1 ] 30.524400 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[DSP1 ] 30.524492 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!

已在此处附上完整日志

e2e.ti.com/.../tda3x_5F00_panorama_5F00_usecase_5F00_logs.txt

使用的硬件是具有 OV10640 TIDA-00421 + TIDA-01005集线器的 TI TDA3x EVM

启用此用例是否缺少任何内容?  

请尽快就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    您的构建中似乎没有包含 ISS 驱动程序。
    您能否检查您的用例文件中的 ISS_INCLUDE 标志是否设置为是?
    您还使用哪个版本?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

           感谢重播。

           ISS_INCLUDE 标志已设置为 yes。

           我们使用的是 VISION SDK 版本"processor_sdk_vision_03_00_00_00"

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geethu、

    是否选择了 package_select=all? 如果不是、请更改 package_select=all。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    是的。 package_select=all 被选中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geethu、

    哦、好的、在这种情况下、Simcop 驱动程序支持的句柄数很可能会用完。 您能否进入 Fvid2_create 并查看它返回错误的确切位置?

    此致、
    Brijesh