请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 您好!
我对 AM335x EDMA 有疑问。
在 TRM (spruh73p)页.1678中、表11-60 "Q0E0寄存器字段说明"、
位[7:6]类型描述如下:
秘书长的报告
0h =通过 ER 触发的事件
1h =通过 QER 自动触发
秘书长的报告
EDMA 有4种类型的触发事件、但只有两种。
手动触发和连锁触发在哪里?
对于自动触发、该值似乎不正确。
在同一页"11.4.1.35 Q0E0寄存器"中、有以下句子:
(三
例如、如果 Q1E4中的值被读取为000 004Fh、则这意味着中的第4个条目
队列1是 DMA 通道15上的手动触发事件。
(三
在本示例中、etype 值为1h、它说是手动触发的。
所有类型事件的正确值是多少?
在其他器件的 EDMA3中、例如 C6455、etype 值如下:
(二
0h =通过 ER 触发的事件
1h =通过 ESR 手动触发
2h =通过 CER 触发链式
3h =通过 QER 自动触发
(二
该值是否与 AM335x EDMA3相同?
此致、
G.F.