This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:事件队列条目寄存器问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634083/am3354-event-queue-entry-register-question

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x EDMA 有疑问。

在 TRM (spruh73p)页.1678中、表11-60 "Q0E0寄存器字段说明"、
位[7:6]类型描述如下:
秘书长的报告
0h =通过 ER 触发的事件
1h =通过 QER 自动触发
秘书长的报告

EDMA 有4种类型的触发事件、但只有两种。
手动触发和连锁触发在哪里?
对于自动触发、该值似乎不正确。

在同一页"11.4.1.35 Q0E0寄存器"中、有以下句子:
(三
例如、如果 Q1E4中的值被读取为000 004Fh、则这意味着中的第4个条目
队列1是 DMA 通道15上的手动触发事件。
(三
在本示例中、etype 值为1h、它说是手动触发的。
所有类型事件的正确值是多少?

在其他器件的 EDMA3中、例如 C6455、etype 值如下:
(二
0h =通过 ER 触发的事件
1h =通过 ESR 手动触发
2h =通过 CER 触发链式
3h =通过 QER 自动触发
(二
该值是否与 AM335x EDMA3相同?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子重复 e2e.ti.com/.../634063 请在您的公司内部沟通、不要在同一主题上发布多个问题。 此主题现在将关闭。 将在原始主题上提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我很抱歉。 我不知道我们公司已经发布了它。
    很抱歉、我发布了同样的问题。

    此致、
    G.F.