This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:由 CCS 运行用例

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625920/ccs-tda3-run-use-case-by-ccs

器件型号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过 CCS 运行用例、我的 CCS 版本为7.2.0、我的平台是 D3 Engineering RVP。

可以运行 Usecase、我是说 SBL 位于 QSPI 闪存中、应用文件位于 SD 中、使用 Tera Term。

但是、当我尝试使用 CCS 时、我逐步遵循了"VisionSDK_UserGuide_TDA3X_RVP"。

并始终按以下方式循环:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    专家已收到有关您的问题的通知。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编译中包含哪些内核、并且您是否加载了所有包含的内核的二进制文件?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya、
    感谢您的回复!

    我拥有内置二进制的所有内核、M4-0 M4-1 DSP0 DSP1 EVE。
    加载序列为 M4-0 M4-1 DSP0 DSP1 EVE,运行序列为 EVE M4-0 M4-1 DSP0 DSP1。
    您知道、EVE 恰好在加载后运行。

    巴西!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在从 CCS 加载代码之前、您能否在 CCS 中单击"CPU reset"按钮。 这对于 EVE 尤其必要。 此外、我希望您已确保"TDA3xx_multicore_reset.gel"已修改为具有  

    #define VISION_SDK_CONFIG   1.


    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Piyali:
    很好、我更改了这个定义、现在它可以工作了!
    感谢你的帮助!
    巴西!