请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想通过 CCS 运行用例、我的 CCS 版本为7.2.0、我的平台是 D3 Engineering RVP。
可以运行 Usecase、我是说 SBL 位于 QSPI 闪存中、应用文件位于 SD 中、使用 Tera Term。
但是、当我尝试使用 CCS 时、我逐步遵循了"VisionSDK_UserGuide_TDA3X_RVP"。
并始终按以下方式循环: