This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619611/am3352-ddr3-configuration

器件型号:AM3352

大家好、

我们设计了具有1GB DDR3L (MT41K512M16HA-125IT)的定制板。 我们需要将 am3352 DDR3L 接口配置为1GB 和最大速度。 从我们可以拥有的 Sitara EVM、

#define ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG   0x61C05332 //终止= 1 (RZQ/4)
                                                                           //动态 ODT = 2 (RZQ/2)
                                                                                                        //SDRAM 驱动器= 0 (RZQ/6)
                                                                                                        //CWL = 0 (CAS 写入延迟= 5)
                                                                            //CL = 4 (CAS 延迟= 6)
                                                                            //ROWSIZE = 6 (15行位)
                                                                           //pagesize = 2 (10列位)

但是我们的 DDR3Micron 芯片具有行大小16列10,页大小为2KB。

如何配置上述给定的寄存器。 提前感谢。

此致、

Avinash N