大家好、
我们设计了具有1GB DDR3L (MT41K512M16HA-125IT)的定制板。 我们需要将 am3352 DDR3L 接口配置为1GB 和最大速度。 从我们可以拥有的 Sitara EVM、
#define ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG 0x61C05332 //终止= 1 (RZQ/4)
//动态 ODT = 2 (RZQ/2)
//SDRAM 驱动器= 0 (RZQ/6)
//CWL = 0 (CAS 写入延迟= 5)
//CL = 4 (CAS 延迟= 6)
//ROWSIZE = 6 (15行位)
//pagesize = 2 (10列位)
但是我们的 DDR3Micron 芯片具有行大小16列10,页大小为2KB。
如何配置上述给定的寄存器。 提前感谢。
此致、
Avinash N