请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX5535EZDSP 您好!
进行调试。 我的 c5535没有启动、红色 LED 开始发光。 请参阅随附的图片。 问题可能出在哪里?
我已检查 SD 卡。 它工作正常。 我认为它与电路板调试器相关。 我正在调试 Tiesr 演示项目。
请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
进行调试。 我的 c5535没有启动、红色 LED 开始发光。 请参阅随附的图片。 问题可能出在哪里?
我已检查 SD 卡。 它工作正常。 我认为它与电路板调试器相关。 我正在调试 Tiesr 演示项目。
请帮助。
Lali、
所有配置均正确。 它工作正常。 这个问题突然发生。 是的、我移除了 SD 卡并进行了测试、相同的错误。
c55xx:连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x5F)设备内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包6.0.407.3)
但是、当我使用微型 USB 电缆运行电路板时、SD 卡中的程序会启动、电路板工作正常。