This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:不能启动、并且 C5535上的红灯持续亮起

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633067/tmdx5535ezdsp-does-not-boot-and-red-light-glowing-on-c5535-continously

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

进行调试。 我的 c5535没有启动、红色 LED 开始发光。 请参阅随附的图片。 问题可能出在哪里?

我已检查 SD 卡。 它工作正常。 我认为它与电路板调试器相关。 我正在调试 Tiesr 演示项目。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在电路板上运行的是什么软件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我运行 TI 嵌入式语音识别演示。
    此致、
    Abhinandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、
    您在 CCS 目标配置中使用的是什么调试器? 是否能够在移除 SD 卡的情况下测试 JTAG 连接?
    您是否能够加载除 TIesr 以外的任何二进制文件来测试电路板?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    所有配置均正确。 它工作正常。 这个问题突然发生。 是的、我移除了 SD 卡并进行了测试、相同的错误。

    c55xx:连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x5F)设备内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包6.0.407.3)

    但是、当我使用微型 USB 电缆运行电路板时、SD 卡中的程序会启动、电路板工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    我不知道您是否以某种方式损坏了电路板上的仿真器。
    您能否在 PC 上尝试另一个 USB 端口并重新启动 PC?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    已尝试使用不同的 USB 端口并重新启动。 我认为仿真器已损坏。 我是否可以恢复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、
    很抱歉、我不确定如何恢复电路板仿真器的功能是否已损坏。

    Lali