请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5756M 工具/软件:Linux
大家好、TI 专家
从何处可以找到 Linux 上 TAS5756M 的示例驱动程序代码? 我们使用5756m 设计2.1 soutbox、1 5756用于立体声输出,另一种用于低单声道输出。
这里有一个 EVK 板、我们想知道是否有参考代码来加速启动。
谢谢、
广良
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.