This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5756M:用于 tas5756m 的 Linux 驱动程序代码?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619620/linux-tas5756m-linux-driver-code-for-tas5756m

器件型号:TAS5756M

工具/软件:Linux

大家好、TI 专家

从何处可以找到 Linux 上 TAS5756M 的示例驱动程序代码?   我们使用5756m 设计2.1 soutbox、1 5756用于立体声输出,另一种用于低单声道输出。

这里有一个 EVK 板、我们想知道是否有参考代码来加速启动。

谢谢、

广良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有特定的 TAS5756M Linux 驱动程序。 TAS5756M 串行控制总线通过 I2C 协议进行通信。 您可以在以下网站上提出与 TAS5756M 相关的问题:
    e2e.ti.com/.../6

    BR
    Tsvetolin Shulev