This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:支持3轴伺服

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619583/am4377-support-for-3-axis-servo

器件型号:AM4377

大家好、

客户现在使用一个 am4377芯片来控制3轴。  

它们需要独立控制3轴。 他们希望回退 EtherCAT 主站可以使用一个 am4377扫描3个 EtherCAT 从站。 每个都控制一个轴、它可以独立读取/写入。

AM4377 EtherCAT 从站演示是否支持此功能?

谢谢!

BR、
丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否需要询问是否可以在1个 AM437x 器件中实现3个 EtherCAT 从站?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果可能、如何操作? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这是不可能的。 为此、您需要3个 PRU-ICSS 子系统、每个子系统在器件引脚上具有2个 MII 接口。 AM437x 器件具有2个 PRU-ICSS 子系统、只有 PRU-ICSS1在器件引脚上具有2个 MII 接口。 这意味着在单个器件上只能实现1个 EtherCAT 从站。