请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2L06 主题中讨论的其他器件:RFSDK、
您好、再说一次、
我计划以120MHz 的频率运行我们的 JESD 接口、该频率不同于中列出的122.88MHZ 或153.6MHZ
建议的串行器/解串器寄存器配置选项6.3. 表下方的注释显示
"TI 要求客户对所有器件都使用 TI 生成和支持的默认 PHY 配置
运行模式(作为 MCSDK 的一部分提供)。 TI 无法直接支持客户
生成的配置文件。 在这些配置中使用和访问的代码/寄存器
必须被视为给定接口用例的"默认值"、不得修改
由客户提供。"
我是否能够正确地修改 JESD 以使用我们的120MHz 基准、并且仍然使用 MCSDK 来实现这一目的? 为了适应120MHz 采样率、需要从"默认"用例中更改哪些代码/寄存器?
谢谢-b