请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C64XPLUSCODECS 各位专家、您好!
安装 DSPLIB 3_4_0_0后、 名为 DSP_fft16x16.h 的文件可在文件夹 C:\ti\DSPLib_c64Px_3_4_0_0\packages/ti\DSPLib\src\DSP_fft16x16\c64P 下找到、
其中包含函数声明
void dsp_fft16x16 (
const short * restrict PTR_w、
int npoints、
short * restrict PTR_x、
短整型*限制 PTR_y
);
但我找不到 函数 源文件。
问: 函数 void dsp_fft16x16 ()源文件 位于何处?
谢谢!
南山