This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C64XPLUSCODES:函数 void DSP_fft16x16 ()源文件位于何处?

Guru**** 2581175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619255/c64xpluscodecs-where-is-the-function-void-dsp_fft16x16-source-file-locate

器件型号:C64XPLUSCODECS

各位专家、您好!

   安装 DSPLIB 3_4_0_0后、 名为 DSP_fft16x16.h 的文件可在文件夹 C:\ti\DSPLib_c64Px_3_4_0_0\packages/ti\DSPLib\src\DSP_fft16x16\c64P 下找到、

 其中包含函数声明

void dsp_fft16x16 (
const short * restrict PTR_w、
int npoints、
short * restrict PTR_x、
短整型*限制 PTR_y
);

但我找不到 函数 源文件。

 

问: 函数 void dsp_fft16x16 ()源文件 位于何处?

 

谢谢!

南山

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山

    您要查找的函数是 C64x 版本的 DSPLIB、但 C674x 版本中未包含该函数。 C674x 架构向后兼容 C64x+架构、因此在 C64x+上创建的所有定点函数也可以在 C674x 上使用、无需修改。

    我已针对此问题提交了功能请求、以便 C674x 安装程序提供单精度和定点功能。 同时、您可以从该库下载 C64x+版本并使用该函数:
    http://www.ti.com/tool/SPRC265 (C64XPLIS 版本)

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    感谢您的回复!

    但是 您建议的 C64x+版本(software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)与我相同、两个版本都是 DSPLIB 3_4_0_0、所以我不理解您的意思?

    此致!

    南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,

    谢谢!我期待您的回复!

    BR
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    谢谢!
    I'v 得到它、它不是 c 格式、而是线性汇编格式。
    BS
    南山