Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
您好!
我有一个基于 TI OMAP-L138板的 MityDSP-L138F 评估板。
我在我的主机 PC 上运行 Windows 7 (主机 PC 上还包含 Ubuntu 客户操作系统)。 我能够通过 UART 与电路板通信、但我需要通过以太网连接到电路板、以便能够通过 TFTP 加载可执行文件。
但是、当我尝试从 Windows 的命令行对器件执行 ping 操作时、我收到一条错误消息:"destination host unreached"(目标主机无法访问)。
在器件上、
ipaddr=192.168.1.11
serverip=192.168.1.10
在主机 PC (Windows)上、
C:\>ipconfig /all
(笑声)
以太网适配器局域网连接:
(笑声)
IPv4地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.10 (首选)
子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
默认网关。 。 。 。 。 。 。 。 。 :
(笑声)
当我尝试从 PC ping 板时、我得到以下结果:
C:\>ping 192.168.1.11
使用32字节数据 ping 192.168.1.11:
192.168.1.10回复:无法访问目标主机。
从板(串行端口)中、我得到:
U-Boot > ping 192.168.1.10
使用器件
Ping 失败;主机192.168.1.10未激活
我还尝试(从主机) ping 192.168.1.255并键入"arp -a "、但它没有将电路板的 IP 列为条目。 我检查了电路板的 MAC 地址、也没有列出。
你认为我做错了什么?
提前感谢您。
编辑:我现在可以在 arp -A 列表中看到板的 IP 和 MAC 地址、但仍然无法对其执行 ping 操作。