This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:CAN#39;t 通过以太网连接到电路板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618809/omap-l138-can-t-connect-to-the-board-through-ethernet

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

您好!

我有一个基于 TI OMAP-L138板的 MityDSP-L138F 评估板。

我在我的主机 PC 上运行 Windows 7 (主机 PC 上还包含 Ubuntu 客户操作系统)。 我能够通过 UART 与电路板通信、但我需要通过以太网连接到电路板、以便能够通过 TFTP 加载可执行文件。

但是、当我尝试从 Windows 的命令行对器件执行 ping 操作时、我收到一条错误消息:"destination host unreached"(目标主机无法访问)。

在器件上、

ipaddr=192.168.1.11
serverip=192.168.1.10

在主机 PC (Windows)上、

C:\>ipconfig /all
(笑声)
以太网适配器局域网连接:
(笑声)
IPv4地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.10 (首选)
子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
默认网关。 。 。 。 。 。 。 。 。 :  
(笑声)

当我尝试从 PC ping 板时、我得到以下结果:

C:\>ping 192.168.1.11
使用32字节数据 ping 192.168.1.11:
192.168.1.10回复:无法访问目标主机。

从板(串行端口)中、我得到:

U-Boot > ping 192.168.1.10
 使用器件
Ping 失败;主机192.168.1.10未激活

我还尝试(从主机) ping 192.168.1.255并键入"arp -a "、但它没有将电路板的 IP 列为条目。 我检查了电路板的 MAC 地址、也没有列出。

你认为我做错了什么?

提前感谢您。

编辑:我现在可以在 arp -A 列表中看到板的 IP 和 MAC 地址、但仍然无法对其执行 ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silacko、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 一旦我确认连接已完成、我可能还需要在来宾操作系统中进行此操作的帮助、因为 TFTP 服务器安装在 Ubuntu 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将对 Critical Link 的人员执行 Ping 操作、以查看他们是否可以直接帮助您解决此问题。
    我们没有 Mity DSP 板、因此可能无法支持板级或板支持的特定软件基础。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silacko、

    感谢您使用我们的产品。 我的第一个想法是确保您已在 Windows 防火墙中允许 ping。 默认情况下、Windows 7及更高版本阻止 ping 请求。 https://kb.iu.edu/d/aopy

    请参阅此产品 的 wiki 页面 support.criticallink.com/.../wiki 和论坛 support.criticallink.com/.../boards

    Jonathan Cormier
    CriticalLink
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的时间;我周末不上班。
    我尝试为防火墙启用规则、但不幸的是、它没有产生影响。
    不过、我注意到一些奇怪的东西。 如果我从主机 PC ping 器件并同时从器件 ping 主机 PC、则 ping 将在主机端成功(器件仍声称主机处于非活动状态)。 我不确定问题可能是什么。 可能我做了一些错误。
    Silacko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然、我可以随机 ping 该器件。 我成功地对其执行了几次 ping 操作、并且器件可以使用"主机处于活动状态"消息对主机 PC 执行 ping 操作。 现在、它不再起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已经解决、我可以使用 tftp 服务器将二进制文件传输到电路板。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您更新和关闭该主题。

    Jonathan @ Critical Link,感谢您关注并支持 MityDSP OMAPL138板的此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Silacko]问题已经解决,我可以使用 tftp 服务器将二进制文件传输到主板。 谢谢你。

    [/报价]

    如果您解释解决方案是什么、它对社区很有帮助。  很高兴您能找到它。

    仅供参考、在 u-boot 中使用 ping。  U-boot 似乎仅在使用时启动网络接口、因此、如果您对电路板执行 Ping 操作、除非您在执行 Ping 操作时测试过、否则无法获得响应。  由于 uboot ping 在收到响应后退出、这种情况变得复杂。  因此、ping 不存在的地址似乎可以获得更好的结果、这样可以使连接保持足够长的有效时间、以便从主机多次 ping 它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然不知道为什么 ping 不起作用、但我更改了 TFTP 服务器应用程序、它开始按预期工作。
    我使用的"OpenTFTP 服务器"无法建立连接。 切换到 TFTP Util之后,它开始工作。
    谢谢你。