请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 主题中讨论的其他器件:TPS65218
您好!
让我谈谈 AM437x 的仅 RTC 模式的功耗。
我的客户需要了解 RTC 单模式的最大功耗。
因为它们需要估算电池的寿命。
但我们无法从 AM437x 数据表中获取此信息。
因为数据表提供了 AM437x 处于工作模式时的功耗。
我们需要知道仅 RTC 模式的最大功耗
此 Wiki 页面提到仅 RTC 模式< 30uW。
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
我想我们可以估算电池的寿命。
我的理解是正确的???
我的客户使用适用于 AM437x 的处理器 SDK Linux。
此致
高贵须