This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:仅 RTC 模式下的最大功耗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632226/am4378-maximum-power-consumption-in-rtc-only-mode

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TPS65218

您好!

让我谈谈 AM437x 的仅 RTC 模式的功耗。

我的客户需要了解 RTC 单模式的最大功耗。
因为它们需要估算电池的寿命。

但我们无法从 AM437x 数据表中获取此信息。
因为数据表提供了 AM437x 处于工作模式时的功耗。
我们需要知道仅 RTC 模式的最大功耗

此 Wiki 页面提到仅 RTC 模式< 30uW。

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

我想我们可以估算电池的寿命。
我的理解是正确的???

我的客户使用适用于 AM437x 的处理器 SDK Linux。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您参考的 Wiki 页面提供了在 AM437x GP EVM 上测量的实际数据。 AM437x 数据表修订版 D 中的表5-4给出了 RTC 域的最大额定电流、这正是您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢你的答复。

    否、我需要知道仅 RTC 模式。
    表5-4数据表中的 CAP_VDD_RTC 和 VDDS_RTC 提到了这一点
    最大可能电流消耗。 CAP_VDD_RTC 为2mA、VDDS_RTC 为5mA。
    它太高。这意味着 TPS65218可以在主电源处于活动状态时处理最大值。

    e2e.ti.com/.../625486

    我需要知道仅 RTC 模式下的功耗。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅您提到的 wiki 页面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中未定义这些参数、因为器件在制造过程中不会在仅 RTC 模式下加电。 在工作台功率表征中、这是在不同温度和器件工艺变化下的仅 RTC 功率。 功率是在 AM437x 电源输入端 VDDS_RTC 和 CAP_VDD_RTC 处测得的。 估算纽扣电池寿命时、需要根据 TPS65218数据表中的功效参数考虑 TPS65218的功率损耗。
    仅 RTC 电源
    典型值:25 C 时为8.6uW、60 C 时为21.4uW
    最大值:25 C 时为10.9uW、90 C 时为25uW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、kshin

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM4378

    您好!

    让我谈谈 AM437x 的仅 RTC 模式。

    我通过该线程获得了类似这样的功耗值。

    e2e.ti.com/.../632226

    最大值:25 C 时为10.9uW、90 C 时为25uW

    我了解这种仅使用 VDDS_RTC=1.8V 的说明。
    因为 TRM 的表6-13中描述了仅 RTC 的功率模式。

    这种理解是正确的???

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉。 这是我的错事。
    我对这个新问题做了新的主题。

    谢谢你。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表6-13中的仅 RTC 配置是当内部 RTC LDO 被启用为1.0V 内核电压时的配置。 工作台测量是按照 TPS65218用户指南(www.ti.com/.../slvuaa9a.pdf)中图2所述的配置完成的。 VDD_RTC 和 CAP_VDD_RTC 均由 TPS65218提供。 这些功率值包括 VDD_RTC 和 CAP_VDD_RTC 电源轨上的功耗。 请注意、具有有限样品的工作台功率数仅供参考、不适用于生产设备进行筛选或保证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kshin

    感谢你的答复。

    我知道您提供的这些参数不包括 TPS65218功率损耗。

    典型值:25 C 时为8.6uW、60 C 时为21.4uW
    最大值:25 C 时为10.9uW、90 C 时为25uW

    这种理解是正确的??

    如果不包括、我们需要知道 VDDS_RTC 和 CAP_VDD_RTC 的电流
    以进行系统功率损耗估算。

    您能告诉我 RTC 模式下 VDD_RTC 和 CAP_VDD_RTC 的最大电流吗?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。
    这是1.8V VDD_RTC 和1.0V CAP_VDD_RTC 之间的功率细分。
    同样、这不是规格值、而是基于有限样本的基准测量数据。
    最大值:
    25°C 时为10.9uW (3.1uW@1V、7.8uW@1.8V)
    90C 时为25uW (16.4uW@1V、8.6uW@1.8V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、kshin

    谢谢!
    我明白了。

    此致
    高贵须