请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX5535EZDSP 您好!
我尝试为小型声卡创建_fill 模型。 但无法生成语法模型。 我将_F 视为填充模型。 我使用了 TI 给出的示例、其中包含单词-是、否、好的。 请查看以下详细信息:
在文件 SV_word.dic 中
否否
好的、好的
是的、是的
_F _f
我构建字典,然后使用 testitiesrdict 测试字典
testitiesrdict。 DATA/SV_Lang Dict 0 1 2.
当我键入_F 作为输入时、会得到以下错误:
输入 Word:_F
_F 在词典中有1个条目
输入无效
输入无效
输入无效
1.这种行为的原因是什么? 这是否正常?
2.是否可以避免错误识别字典中不存在的单词。
例如:如果我说的是、否和确定以外的任何字、它不应在 C5535 LCD 上显示任何内容。