This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:TI ESR:为_fill 创建语法模型

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626591/tmdx5535ezdsp-ti-esr-creation-of-grammar-models-for-_fill

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

我尝试为小型声卡创建_fill 模型。 但无法生成语法模型。 我将_F 视为填充模型。 我使用了 TI 给出的示例、其中包含单词-是、否、好的。 请查看以下详细信息:

在文件 SV_word.dic 中

否否
好的、好的
是的、是的
_F _f

我构建字典,然后使用 testitiesrdict 测试字典

testitiesrdict。 DATA/SV_Lang Dict 0 1 2.

当我键入_F 作为输入时、会得到以下错误:

输入 Word:_F
_F 在词典中有1个条目
输入无效
输入无效
输入无效

1.这种行为的原因是什么? 这是否正常?

2.是否可以避免错误识别字典中不存在的单词。

例如:如果我说的是、否和确定以外的任何字、它不应在 C5535 LCD 上显示任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan