This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 Jacinto6 EVM Rev.D (6AJ.1.2)上使用 WiFi (COM8Q 模块)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615912/how-to-use-wifi-com8q-module-on-jacinto6-evm-rev-d-6aj-1-2

我尝试将 COM8Q 模块与 Jacinto6 EVM Rev.D (6AJ.1.2)配合使用

按照此 URL 的过程、我构建了内核、AFS、WLAN 驱动程序和闪存至 Jacinto 6。

http://omappedia.org/wiki/6AJ.1.2_Release_Notes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法成功开机自检。
    我写一个继续。

    但剂量不起作用 COM8Q 模块。
    使用 netcfg 命令进行检查时、未找到 WLAN 0。
    秘书长的报告
    Shell@jacinto6evm:/# netcfg
    ETH1 向上 0.0.0.0/0 0x00001003 0A:11:D8:A6:AD:aa
    eth0 向下 0.0.0.0/0 0x00001002 5a:e5:ce:ce:1a:ff
    CAN1 向下 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00
    CAN0 向下 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00
    站点0 向下 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00
    低 向上 127.0.0.1/8 0x00000049 00:00:00:00:00:00
    *********
    已加载 WLAN 驱动程序。
    *********
    Shell@jacinto6evm:/# lsmod
    Wlcore_SDIO 4872 0 - Live 0x00000000 (O)
    Wl18xx 80805 0 -实时0x00000000 (O)
    Wlcore 186029 1 wl18xx、Live 0x00000000 (O)
    mac80211 606093 2 wl18xx、wlcore、Live 0x00000000 (O)
    cfg80211 506674 3 wl18xx、wlcore、mac80211、Live 0x00000000 (O)
    pvrsrvkm_sgx544_116 351364 44 - Live 0x00000000 (O)
    compat 7917 4 wlcore_sdio、wl18xx、mac80211、cfg80211、Live 0x00000000 (O)
    *********

    如何识别 COM 8 Q 模块?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -1-
    您可能需要对 Rev D EVM 进行硬件修改、请参阅版本说明以了解更多信息
    omappedia.org/.../6AJ.1.2_Application_Notes

    -2-
    USERCONFIG DIP 开关应与发行说明中提到的内容相匹配
    omappedia.org/.../6AJ.1.2_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    >-1-
    >您可能需要对 Rev D EVM 进行硬件修改、请参阅版本说明以了解更多信息
    > omappedia.org/.../6AJ.1.2_Application_Notes

    我在 omappedia.org/.../6AJ.1.2_Application_Notes 上找到了以下信息

    > EVM H/W 模块:
    > 如果您的 DRA7xx-EVM 板低于 REV-E、则需要一个模块来获取 COM8模块的32KHz 时钟。 有关更多详细信息、请参阅此处

    ***"此处"是 omapedia.org/.../Wilink_j6_hw_mod.png

    我检查了 Wilink_j6_hw_mod.png、发现有必要连接 R565和 R222。
    我检查 了 www.ti.com/.../sprr238.pdf 并找到了 R222。
    但是、找不到 R565。
    有人知道 R565在 Jacinto6 EVM Rev.D 中的什么位置吗?
    或者是否有人知道 Mod 的具体过程?

    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 Rev D 原理图中的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我参考您显示的"Rev-D Rev-D 原理图"连接了 R565和 R222。
    但情况与 e2e.ti.com/.../2268487相同

    是否有人曾使用过具有 J6 EVM Rev. D 的 COM8Q 模块?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以确保 USERCONFIG DIP 开关如发行说明中所述
    omappedia.org/.../6AJ.1.2_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    omappedia.org/.../6AJ.1.2_Release_Notes
    我再次检查了 J6 EVM 在版本说明中是否正确设置为 DIPSW。
    但它不起作用。
    您是否有过使用运行 Android 的 J6 EVM Rev.D 运行 COM8Q 模块的经验?
    如果您有经验,您是否有任何特殊的工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 Rev D 板上使用过 COM8Q。
    从 EVM 的角度来看、需要注意两件事:1) EVM 上的硬件模块2) DIP 开关设置。

    完成上述2之后、您是否还可以共享内核启动日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果可能、我希望您使用的是 eMMC_FILES。
    我想了解是什么导致了硬件、是什么导致了我创建的 eMMC_FILES。

    我上传内核启动日志。

    e2e.ti.com/.../j6evm_5F00_revD.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    内核日志显示 MMC 主机控制器甚至没有尝试枚举 WiLink 器件。
    此时、除了重新检查硬件模块和 DIP 开关之外、我没有任何其他建议。


    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我很遗憾这个问题没有得到解决。
    我有疑问。

    在应用手册中、列出了以下两个 MOD。
    omappedia.org/.../6AJ.1.2_Application_Notes

    (1)如果您的 DRA7xx-EVM 板小于 REV-E、则需要一个模块来获取 COM8模块的32KHz 时钟。 有关更多详细信息、请参阅此处
    (2)如果您的 DRA7xx-EVM 板低于 REV-F、则需要一个 MOD 来测试 BT HFP。 有关更多详细信息、请参阅此处

    我认为仅需要(1)来启用 COM8Q 模块。
    但是(2)是否也有必要? 您是否还完成了(2)的 MOD?
    如果您执行了(2)的 MOD、请告诉我具体的方法。
    我无法理解 MDD (2)的原理图。omapedia.org/.../Hfp_j6_hw_mod.png
    与中的 MOD 一样(1)、我是否应该连接 R528和 R178?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (2)用于某些特定于 BT HFP 的音频操作。

    对于启用 COM8Q、(1)是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    由于 DIP SW 5的设置已确认、
    如果我们假设可以如发行说明中所示创建 eMMC_FILES、我认为这是一个硬件问题。
    是否有办法确认启用了 MOD In (1)? 您知道吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您可以尝试预构建的版本二进制文件、则可以排除任何软件问题。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面重新共享更详细的 mod 指令。

    WiLink 需要使用正确的 DIP 开关设置以及 H/W 模块才能在旧的 reV-D 板上工作。

    我建议您仔细检查 H/W 模块、并使用作为版本一部分提供的版本二进制文件尝试一次、然后测试相同的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我们不使用预编译发布二进制文件。
    因此、如果除了版本说明的内容之外不需要任何其他内容、我认为二进制文件已成功创建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以试试吗?
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    我对这种行为没有其他建议。
    我们已在 Rev D EVM 上通过 WiLink8成功测试了6AJ.1.2、并在版本说明中捕获了相关说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您教授详细的 MOD 程序。

    “步骤1:删除 R222”的意思是否是删除“R222”中非常小的黑色部分?

    我检查了 J6 EVM 板的 R222并找到了非常小的黑色器件。
    我的 MOD 刚刚在 R222的左侧添加了一根导线、并连接到 R565的右侧。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我将尝试 您告诉我的 URL (software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)的预编译 JACINTO6 eMMC 包。