This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:无法加载 Linux 映像

Guru**** 2584845 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633565/tmdxevm3358-couldn-t-load-linux-image

器件型号:TMDXEVM3358
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8IWL1837

你(们)好。

我刚刚收到了2个 TMDXEVM 和 WL1837MODCOM8I 器件。 我无法使用给定的映像启动系统。 我使用同事的旧版本(另一个 SD 卡)尝试了它、它启动正常。

您能帮助验证这两张图片吗? 我在 ZIP 文件中都附带了一个工作正常、另一个工作正常。 我想使用与我指定硬件兼容的硬件、以便能够正确操作 WiFi 模块。

谢谢你。

此致、

TeeHowe
员工电气设计 Engineere2e.ti.com/.../linux_5F00_TMDX3558EVM_5F00_working.zipe2e.ti.com/.../linux_5F00_TMDX3558EVM_5F00_not_5F00_working.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从以下位置下载并尝试最新的图像: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 您将在下载页面上找到创建 SD 卡的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Biser。 我这样做了、我可以使用我可以看到的基本功能来启动系统。 但是、我在执行 ifconfig 时看不到 wlan0。

    "ifconfig wlan0 up"返回"ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备"。

    我使用的是一字插入到3358 EVM 中的 WL1837MODCOM8I 评估模块。 您能否就此提供一些指导?

    -Teehowe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WiLink 论坛支持 WL1837: e2e.ti.com/.../307 请咨询。