请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM3358 Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8I、 WL1837
你(们)好。
我刚刚收到了2个 TMDXEVM 和 WL1837MODCOM8I 器件。 我无法使用给定的映像启动系统。 我使用同事的旧版本(另一个 SD 卡)尝试了它、它启动正常。
您能帮助验证这两张图片吗? 我在 ZIP 文件中都附带了一个工作正常、另一个工作正常。 我想使用与我指定硬件兼容的硬件、以便能够正确操作 WiFi 模块。
谢谢你。
此致、
TeeHowe
员工电气设计 Engineere2e.ti.com/.../linux_5F00_TMDX3558EVM_5F00_working.zipe2e.ti.com/.../linux_5F00_TMDX3558EVM_5F00_not_5F00_working.zip