请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 主题中讨论的其他器件:AM5706、
您好!
让我谈谈 AM5716和 AM5706的内部 RAM。
我的客户希望使用 RAM 执行程序(而不是高速缓存)。
AM5716和 AM5706具有这些内部存储器。
Cortex-A15
L1 32k/32k、L2 1MB
Cortex-M4
L1 32k、RAM 64KB
-C66 DSP
L1 32k/32k、L2 288KB
共享 RAM
L3 512KB
我了解用户只能配置 C66的 SRAM 和共享 L3 RAM 执行。
这种理解是正确的???
此致
高贵须