This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:内部 SRAM

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632958/am5716-internal-sram

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:AM5706

您好!

让我谈谈 AM5716和 AM5706的内部 RAM。

我的客户希望使用 RAM 执行程序(而不是高速缓存)。

AM5716和 AM5706具有这些内部存储器。

Cortex-A15
L1 32k/32k、L2 1MB

Cortex-M4
L1 32k、RAM 64KB

-C66 DSP
L1 32k/32k、L2 288KB

共享 RAM
L3 512KB

我了解用户只能配置 C66的 SRAM 和共享 L3 RAM 执行。

这种理解是正确的???

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢你的答复。
    我等待 AM57x 团队的回复。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    我检查了 AM571x TRM、从我能够找到的内容中、我可以说您可以用作 RAM:
    - Cortex-M4 IPUx_RAM 64K
    - C66 DSP L1 32k/32k 和 L2 288K
    -共享 L3 RAM 512K

    仅缓存的用途是:
    - Cortex-A15 L1 32k/32k 和 L2 1MB
    - Cortex-M4 L1 32K

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel

    感谢您的留言!
    我明白了。

    此致
    高贵须