This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:引导问题

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618112/am3358-boot-issues

器件型号:AM3358

您好!

我们使用了 AM3358 ZCZ100、至今已生产出数十种。 但是、在最新的量产批次(15个电路板)中、没有电路板正在启动、我们无法在 COM 端口上获得"CCCCCCC"。 多次尝试时、我们偶尔会得到四个"CCCCCC"、并在手动复位开关被保持时停止并重复、但这也不一致。

我们以前从未遇到过问题、无法调试导致这种奇怪行为的原因。 我们使用 TPS65217C 作为 PMIC、使用 MMC0作为程序存储器。 PMIC 的电源处于正确的电压范围内、甚至 PMIC_PGOOD 信号(时序和电压电平)似乎都与工作板相当。

我们怀疑有很多坏部件、并更换了 AM3358和 PMIC、但都没有带来任何好运气

我们不是很熟悉 CCS 和 JTAG 的使用、在2年前项目开始时只使用了 JTAG 一次、如果这是唯一的选择、我们需要在 JTAG 中寻找什么。

-Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在引脚 EMU0和 EMU1上有连接到 VDDSHV6的4.7k Ω 外部上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bisar、

    是的、我们确实在设计中提供了它们、并且还将它们填充到了电路板上。

    此外、在其中一个电路板上、我观察到、在为电路板供电的同时在 BOOT0~4上放置一个体电容(触碰)会始终启动该电路板。 因此、有人怀疑电源是否有干扰、但作为一个实验、我尝试在上拉电阻附近放置1uF 电容器、并在 Boot0~4上放置10nF 电容器-但没有帮助。

    该特定的电路板仍从放置在上拉电阻器顶部的手指开始。

    出于完整性考虑、选择了 SYSBOOT 配置

    4~0:11100

    5:1

    7~6:11

    13~8:无关(0)

    15~14:01 (24MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYSBOOT 电阻器的值是多少? SYSBOOT 线路上还有什么连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    SYSBOOT 引脚通过相应的100K 上拉/下拉电阻器进行连接。 也是 sysboot 的接口(LIDD)连接到 FPGA (在 ARM 启动并打开电源之前、FPGA 不会通电)

    还有一个观察结果。

    引导引脚未达到高电平、并卡在故障电路板中的1.4V。 在良好的电路板中、它们跟踪3V3A 电源并达到2V。 图1是故障电路板、图2是正常电路板、通道1是3v3A、通道2是 BOOT0

    图1.

    图2.

    我们已经制作了超过35块电路板(分为多批)、但这是我第一次看到问题。 设计没有变化、并随附了 ARM 的原理图页面。

    e2e.ti.com/.../340_2D00_00309_2D00_01_5F00_IP3_5F00_SPIN3A_5F00_REV01_5F00_ARM_5F00_Section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我的登录有问题、而另一个登录也有问题。

    SYSBOOT 引脚以100K 的速度上拉/下拉、只有 BOOT0~4通过具有10K 下拉电阻的可配置开关被拉低。 我们至少分4批对30~40板进行原型设计、我们以前从未遇到过问题。

    另一个观察结果是导致引导问题的问题、但无法找到其根本原因以及如何控制它。 在良好的电路板中、引导引脚最高可达2V、跟踪 PMIC (连接到 VDDSHV6)的 VDD_3V3电源(如图1所示)、但在不良的电路板中、引导引脚缓慢斜升、仅为1.4V、如图2所示。 我尝试将上拉电阻器更改为10K、但仍然不起作用。

    我使用了 JTAG 和 CCS、配置为 AM3358SK、我读取控制状态寄存器为 0x00000300、但在正常状态寄存器上为 0x004003FC。

    图1.

    图2.

    此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我的登录有问题、而另一个登录也有问题。

    SYSBOOT 引脚以100K 的速度上拉/下拉、只有 BOOT0~4通过具有10K 下拉电阻的可配置开关被拉低。 我们至少分4批对30~40板进行原型设计、我们以前从未遇到过问题。

    另一个观察结果是导致引导问题的问题、但无法找到其根本原因以及如何控制它。 在良好的电路板上、引导引脚电压上升到2V、跟踪 PMIC 的 VDD_3V3电源(连接到 VDDSHV6)、但在不良的电路板上、引导引脚缓慢上升且仅为1.4V、我尝试将上拉电阻器更改为10K、但仍然无法正常工作。

    我使用了 JTAG 和 CCS、配置为 AM3358SK、我读取控制状态寄存器为 0x00000300、但在正常状态寄存器上为 0x004003F

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我看到的结果中、您在电源斜升期间会发生电压泄漏。 PMIC 3.3V 电压轨不应像这样斜升。 在您的原理图中、我无法看到 VCC_3.3V_Main 的源。 您必须确保该电源轨不会先于处理器3.3V 电源轨出现。

    我注意到的另一件事是、您的以太网 PHY 处于2.5V IO 电压。 处理器 MII/RMII/RGMII 引脚为3.3V 或1.8V。 2.5V 不是允许的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    问题是 FPGA 锁存了引导引脚、我们尝试了一个非常强的上拉电阻(100欧姆至 VDD_3V3A)、正如实验一样、但仍然没有帮助。 因此、我必须找到一个解决方法、以确保在引导引脚值锁存到控制寄存器的持续时间内防止闩锁。

    感谢这一建议、人们早就怀疑导致电源斜升问题的泄漏、今天我将 VCC_3.3V_Main 定序为 VDD_3V3A、这清除了引导问题、并且主要清除了电源斜升问题。

    现在、电路板持续启动。

    关于以太网 PHY、在设计时我们发现它在边界、我们还需要10/100/1000、因此必须选择该器件。 您是否有推荐用于10/100/1000M 的 phy 器件? 我们可以将其添加到未来的设计更改中。

    此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了这个问题。 在您的另一个问题中、TI EVM 使用 Qualcomm AR8031-AL1A、最近使用 Microchip KSZ9031RNX。